我们今天能为您提供什么帮助?

接触器LC1D096至D386与LRD普通热继电器插接安装或通过附件与GV2ME组合安装可以吗?

问题描述:
接触器LC1D096至D386与LRD普通热继电器插接安装或通过附件与GV2ME组合安装

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器; 国产TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

LC1D096至D386的6代表环形接线端子,LC1D09至D38是螺钉压紧端子,环形接线端子的螺丝可以拆出来,普通螺钉夹紧端子的螺丝不能拆出,两种接触器其它特性一样,所以LC1D096至D386可以与LRD普通热继电器插接安装或通过LAD311和GV2AF4与GV2ME组合安装。