我们今天能为您提供什么帮助?

GV3ME80如何通过附件GV1V02实现挂锁?

问题描述:
GV3ME80如何挂锁

所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器

解决方法:

GV1V02 是挂锁装置,用于锁定GV3ME80起动按钮。当GV3ME80 STOP键按下的时候,start 键会弹起,可以看到start按钮上面有个长孔。此时将这个部件插到这个孔里面挂上锁,start就按不下去了,起动按钮被锁住。该附件只在用的时候需要装上,不是长期固定在某处。