我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV2断路器面板安装时,底座上螺丝的最大可接受扭矩是多少?
问题描述:
GV2断路器底座是塑料的,多大的扭矩不会造成底座的损坏?

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2断路器面板安装时,如果使用M4的螺丝,底座上的最大可接受扭矩是1.8N.m。