我们今天能为您提供什么帮助?

Video:XB4电位器安装介绍。

问题描述:
XB4电位器安装介绍。

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

XB4电位器由盖、手柄、头、固定支架、电位器组成,所需工具为一字螺丝刀和十字螺丝刀。

首先将电位器头从柜门前面装入安装孔,从柜门后部查看,使电位器顶部箭头标识在正上方的位置;

然后从柜门后面装上固定支架 ,使固定支架上的箭头对齐电位器上的箭头标示;

然后使用十字螺丝刀顺时针拧紧螺丝,之后从柜门后面将电位器插入安装孔,从柜门前方使用一字螺丝刀逆时针旋转电位器,使电位器回零;

用一字螺丝刀逆时针方向松开手柄上的固定螺丝,将手柄套在电位器的延伸轴上 ,使手柄上的白线对准零刻度,使用一字螺丝刀顺时针旋转固定手柄;

最后将盖子上的白色圆点对准手柄上的零刻度装上盖后便安装完成。