我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:XB4及XB5系列USB与RJ45接口如何安装?
问题描述:
XB4及XB5系列USB与RJ45接口如何安装。

所属产品线:
Harmony XB4; Harmony XB5

解决方法:

XB4/XB5系列的USB或RJ45接口安装非常简单快捷: 首先打开透明塑料盖,将接口模块插入,转动接口模块,将凸起部分对准凹槽。

除了透明塑料盖,我们还有金属盖,黑色塑料盖,满足不同客户需求。 然后从前面将接口模块装入安装孔,从背面安装螺母,转动螺母紧固。 这样就可以使用USB或RJ45接口直接与柜体中的产品连接,无需打开柜门即可采集更新数据。