我们今天能为您提供什么帮助?

Video:XB5带灯蜂鸣器如何安装?

问题描述:
XB5带灯蜂鸣器如何安装。

所属产品线:
Harmony XB5

解决方法:

XB5带灯蜂鸣器由带灯蜂鸣器和紧固螺母组成,所需工具为十字螺丝刀及专用紧固扳手。首先从前面将蜂鸣器装入安装孔,从背面安装螺母,使用型号为ZB5AZ905的扳手顺时针拧紧紧固螺母,将电缆插入X1,X2接线端子,使用十字螺丝刀拧紧螺钉,通电后灯常亮蜂鸣器发出持续声响。如果需要蜂鸣器发出间断声响,只需要将X1端子与S端子短接,通电后灯闪烁蜂鸣器发出间断声响。