Video:如何通过XB4齐平安装套件实现齐平安装?
问题描述:
如何通过XB4齐平安装套件实现齐平安装。所属产品线:
Harmony XB4解决方法:
XB4金属齐平安装套件包含密封圈、平嵌面板、接地板。
按钮和指示灯选择小深度的平嵌面板,对应的齐平安装套件型号为ZB4BZ021,带灯按钮和选择开关选择大深度的平嵌面板,对应的齐平安装套件型号为ZB4BZ022。安装时,通过直径22mm的XB4金属按钮头和安装底座配合齐平安装套件,即可实现直径30mm的齐平安装。安装所需工具为75mm十字螺丝刀。安装时,首先将平嵌面板套上密封圈,从柜门前面装入安装孔,将直径为22mm的按钮头装入平嵌面板,从柜门后部查看,保证按钮头上的箭头标识在正上方的位置,然后从后面装上接地板,再将固定支架装在接地板上,顺时针方向拧紧螺丝后安装完成。
是否有帮助?