我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何通过XB5齐平安装套件实现齐平安装?

问题描述:
如何通过XB5齐平安装套件实现齐平安装。

所属产品线:
Harmony XB5

解决方法:

XB5塑料齐平安装套件包含平嵌面板、平垫、密封圈。

按钮和指示灯选择小深度的平嵌面板和平垫,对应的齐平安装套件型号为ZB5AZ021,带灯按钮和选择开关选择大深度的平嵌面板和平垫,对应的齐平安装套件型号为ZB5AZ022。安装时,通过直径22mm的XB5塑料按钮头和安装底座配合齐平安装套件,即可实现直径30mm的齐平安装。所需工具为专用紧固扳手,型号为ZB5AZ905。安装时,首先将平嵌面板从前面装入安装孔,将Φ22按钮头装入平嵌面板,从柜门后部查看,保证按钮头上的箭头标识在正上方的位置,从后面依次装上密封圈,平垫,然后安装固定螺母,使用扳手顺时针拧紧紧固螺母,最后安装固定支架后完成安装。