我们今天能为您提供什么帮助?

为什么我的Vijeo Designer注册向导选择任务中转让许可权限这项是灰色不可选?

问题描述:
为什么我的Vijeo Designer注册向导选择任务中转让许可权限这项是灰色不可选?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

可能的原因是安装Vijeo Designer V6.2软件时,没有填写正确的产品订货号(授权号VJDSNDTGSV62M)和序列号,造成软件安装成功后帮助关于里授权显示是限定版,重新安装Vijeo Designer V6.2软件,正确填写正版软件光盘上的产品订货号和序列号,再次运行Vijeo Designer注册向导,选择任务中转让许可权限即可勾选。