在Vijeo Designer Basic中,用户将系统键盘的键尺寸由默认的小改为大后,运行时标准键盘在触摸屏上不能完整显示出来,如何处理?
问题描述:
用户希望系统键盘的键尺寸大一些,方便操作,但是改为大之后,导致标准键盘显示不全,超出了触摸屏边界。所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU解决方法:
系统键盘的键尺寸改为大键盘类型,字符键盘配置有三种选择:标准键盘、字母顺序,紧凑型(多页的),其中标准键盘或字母顺序仅支持1024*768或更大的触摸屏,紧凑型(多页的)支持640*480、800*600、 1024*768或更大的触摸屏,而GXU系列触摸屏分辨率为800*480,所以在大键盘模式下不能选择标准键盘或字母顺序,否则就会出现系统键盘不能完整显示出来的现象,建议选择紧凑型(多页的)。

是否有帮助?