客户的TM241PLC与HMIGXU3512触摸屏modbus tcp/ip通讯,画面报了“无效的 PLC 系列/模块/类型”,是什么原因?
问题描述:
触摸屏报“无效的 PLC 系列/模块/类型”所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU解决方法:
1、客户的TM241PLC与HMIGXU3512触摸屏modbus tcp/ip通讯,画面报了“无效的 PLC 系列/模块/类型”,如下图:

2、检查了客户PLC程序及触摸屏I/O管理器里的设置都没问题,检查发现触摸屏程序里变量地址使用了%KW250:X10.

3、把%KW250:X0地址改为%MW250:X10后,重新下载程序,通讯正常。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。