我们今天能为您提供什么帮助?

HMIGTO系列触摸屏与三菱FX系列PLC通讯电缆HMIZ951停产了怎么办?

问题描述:
HMIGTO系列触摸屏与三菱FX系列PLC通讯电缆HMIZ951停产了怎么办?

所属产品线:
高级HMI面板

解决方法:

HMIGTO系列触摸屏与三菱FX系列PLC通讯只能使用屏的串口1(RS232),通讯电缆型号HMIZ951,DB9(RS232)转Mini-DIN 8(RS422)已停产多年,解决办法是提供给客户此电缆接口类型和引脚定义图,请客户按此参数购买第三方通讯电缆代替,HMIZ951详细参数见下图: