ATV610变频器的故障继电器触点如何动作,如何修改触点动作逻辑?
问题描述:
ATV610将R1设置为故障继电器后,R1继电器触点如何动作?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610变频器将继电器设置为故障继电器时,继电器的有效条件是可以改变的,这点与施耐德其他变频器(除了ATV212)不一样。这里以R1继电器设置为例,来说明继电器的动作状态:
(1)当R1 有效条件为1(默认)时,继电器动作状态与其他变频器一样:
1)变频器未上主电源时,R1继电器不动作,通主电源后,变频器内部自检,如果没有故障,R1继电器动作,常开变常闭(R1A和R1C变为闭点),常闭变常开(R1B和R1C变为开点);
2)如果上电报故障或运行时报故障,R1继电器恢复为未上电的状态(R1A和R1C为常开,R1B和R1C为常闭)。
(2)当R1 有效条件为0时:
1)变频器未上主电源时,R1继电器不动作,通主电源后,变频器内部自检,如果没有故障,R1继电器不动作;
2)如果上电报故障或运行时报故障,R1继电器动作,常开变常闭(R1A和R1C变为闭点),常闭变常开(R1B和R1C变为开点)。
具体操作步骤如下图:

是否有帮助?