Tesys U LUFV2 “电机载荷( 模拟) 指示” 功能模块可以执行那些功能?
问题描述:
介绍了Tesys U LUFV2 “电机载荷( 模拟) 指示” 可以执行的功能所属产品线:
TeSys U 电动机起动器解决方法:
1、确定电机载荷的状态 (I 平均/FLA)
I 平均 = 所有三个相位的电流值的平方根的平均值, FLA = 设置电流值
2、该模块会根据电机载荷按比例(0% 到 200%) 给出 4-20 mA 多个模拟信号。
注意:该功能只可用于高级控制单元。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。