我们今天能为您提供什么帮助?

通过SOMOVE软件调试Tesys T电动机管理控制器时,如何进入配置模式?

问题描述:
通过SOMOVE软件调试Tesys T电动机管理控制器时,不进入配置模式,部分参数无法修改。

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

在SOMOVE连接Tesys T在线模式下,点击"设备",在"设备"下拉菜单下选择“命令”点击“命令”下拉列表中的“进入配置”,可打开配置模式;配置完成以后需要退出配置模式,否则电动机管理控制器无法正常工作;如下图: