我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys T电动机管理控制器在过载(2线/3线)模式下,能否通过通讯控制启停?
问题描述:
Tesys T电动机管理控制器在过载模式下,可以通过通讯控制启停。

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

在过载(2线/3线)模式下,将远程控制通道设置成网络端口,本地/远程设置端子是I.6,将I.6和C(公共端)端子接通,切换到远程模式;

通过命令变量,例如:Modbus通讯,寄存器地址704给启动指令,Bit 0控制正转,将Bit 0置为1通过输出继电器Q.1接通控制接触器来实现控制电机的启停。

过载2线模式接线示意如下图: