我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys T电动机管理控制器Modbus通讯时,为什么无法通过配置变量540更改电机运行模式?

问题描述:
Tesys T电动机管理控制器Modbus通讯时,没有进入配置模式,无法通过配置变量更改电机运行模式。

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

Tesys T电动机管理控制器Modbus通讯时,需要先进入配置模式,才能通过配置变量更改电机运行模式;

进入配置模式方法:将配置变量601的Bit0置为1,进入配置模式;

注意:601的Bit0只能在停机的状态下操作;

在配置变量540中设置电机运行模式相应的代码:

2 = 2 线过载
3 = 3 线过载
4 = 2 线独立
5 = 3 线独立
6 = 2 线换向
7 = 3 线换向
8 = 2 线 2 步
9 = 3 线 2 步
10 = 2 线 2 速
11 = 3 线 2 速
256-511 = 自定义逻辑程序 (0-255)
修改完成以后再将配置变量601的Bit0置为0,退出配置模式。