我们今天能为您提供什么帮助?

LUFV2的模拟量输出信号和设定电流是怎样的对应关系?

问题描述:
如何根据LUFV2的模拟量输出信号的大小来换算电机电流的大小?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

Tesys U 的模拟量输出模块LUFV2使用4~20mA的模拟量信号对应0~200%的设定电流(单相负载对应的是0~300%的设定电流),模拟量信号和设定电流的对应关系如下图所示。

LUFV2 curve

需要注意的是,它们的对应关系不是线性的。能够确定的对应值是4mA(0%),12mA(100%),20mA(200%或300%)这三个点,由于没有曲线的公式,其他位置的准确值是无法换算的。实际使用中,常用的用法是模拟量信号和12mA比较,来判断电机电流是否大于设定电流。