我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys T电动机管理控制器设置电机电流时,为什么电流值无法设置到大于100A以上的数值?

问题描述:
Tesys T电动机管理控制器设置电机电流时,为什么电流值无法设置到大于100A以上的数值?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

Tesys T电动机管理控制器最大的电流是100A,当要保护的电机电流大于100时,必须选配8A的电动机管理控制器加外置互感器来进行保护,当使用这种组合应用时,必须先设置外置互感器的变比,再设置电机电流,这时,超过100A的电机电流才能正常设置。