我们今天能为您提供什么帮助?

LTMR08/27/100MBD的Modbus串行通信有几个接线端口,接线有什么需要注意的地方?

问题描述:
LTMR08MBD客户需要进行Modbus串行通信该如何接线?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

LTMR08/27/100MBD的Modbus串行通信接线接,如下图1右侧①和右下角端子②,分别是RJ45的接口和螺钉端子接线,其中RJ45端子如图2从上到下引脚分别是1到8其中4脚D1端,5脚D0端,注意接线时只能接选择RJ45端子或者螺钉端子两者中的一个。

图1

图2