我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
16信道RTD/数字输入I/O 模块SXWRTD16X10001,通道状态指示灯显示红色是否代表通道外部接线有故障?
问题描述:
16信道RTD/数字输入I/O 模块SXWRTD16X10001,通道状态指示灯显示红色是否代表通道外部接线有故障?

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

16信道RTD/数字输入I/O 模块SXWRTD16X10001,通道状态指示灯显示红色不是代表通道外部接线有故障,各个输入信道均有一个专门的双色状态LED。LED 可进行配置,针对每种输入状态显示红色或绿色。