我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器型号相同,版本号不一样,能不能通过面板VW3A1111复制参数?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器型号相同,版本号不一样,能不能通过面板VW3A1111复制参数?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

变频器型号相同,版本号不一样,不能通过面板VW3A1111互传参数,因为版本号不一样,有可能变频器内部的参数也不一样。面板VW3A1111上传和下载参数只建议在同型号、同版本变频器间进行。

同样,通过VW3A1113和VW3A1101互传参数时,也要求在同型号、同版本变频器间进行。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。