我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器的AQ模拟量输出监视电机电流时,模拟量输出对应的电流范围与双档额定值的设置有没有关系?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV930、ATV950变频器的AQ模拟量输出监视电机电流时,模拟量输出对应的电流范围与双档额定值的设置有没有关系?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

没有关系,

ATV630、ATV930变频器用AQ*模拟量输出监视电机电流时,模拟量输出范围从 0 至 2 In(In = 安装手册和变频器铭牌上标明的变频器额定电流),In值是固定不变的。