我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930系列变频器双档额定值drt的设置是否影响电机额定电流nCr默认值设定及设置范围?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0和ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0系列变频器双档额定值drt的设置是否影响电机额定电流nCr默认值设定及设置范围?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

双档额定值drt的设置会影响电机额定电流nCr的默认值,但设置范围不会变化。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。