ATV32, ATV61, ATV71, ATV320, ATV340, ATV630, ATV930的变频器,当命令来自通讯时,为什么不能用逻辑输入(RSF=LI4)进行故障复位?
问题描述:
变频器通讯控制启停,为什么不能端子复位故障所属产品线:
ATV320变频器; ATV340变频器; ATV71变频器; ATV61变频器; ATV32变频器; ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
上述变频器故障复位需遵守下面三条原则:
1、首先必须故障已消除;
2、只考虑来自当前激活的命令通道的复位命令;
3、在控制字故障复位的位或故障复位的逻辑输入设置为1(变频器必须看到控制字故障复位的位或故障复位的逻辑输入的上升沿)。
当命令来自通讯:
如果CHCF设置为SIN和SEP,则控制字的bit7位由0到1,故障复位;
如果CHCF设置为IO,RSF设置为控制字的某一位(未占用的),相应位由0到1,故障复位。
是否有帮助?