我们今天能为您提供什么帮助?

如何设置ATV630、ATV930变频器在多变频器连接(Multidrive link)应用的IP地址?

问题描述:
如何设置ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器在多变频器连接(Multidrive link)应用的IP地址?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV930变频器将主/从通讯模式设置为多驱动连接,ATV630变频器将泵系统架构设置为多变频器或主机冗余,就会激活多变频器连接功能。ATV630变频器需要加以太网VW3A3721才能使用Multidrive link功能。

多变频器连接组内的每个变频器会发送数据到组内的其它变频器,这些数据是以广播IP地址通过UDP报文传输的。

多变频器连接功能使用的网络资源如下:

IP地址:239.192.152.143

UDP端口:6700和6732

非路由网络

在使用多变频器连接功能时,这些以太网资源是为其预留的。多变频器连接使用广播IP地址,是变频器内部管理的,所以变频器(还有同一网络上的其它设备)的IP地址不能设置为239.192.152.143,必须是其它地址,例如:主机:192.168.0.1,从机1:192.168.0.2,从机2:192.168.0.3,......

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。