我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630变频器上端有接触器,用R1做故障继电器接指示灯,如何做到变频器有故障时灯亮,无故障和变频器断电时灯灭?

问题描述:
ATV630变频器上端有接触器,用R1做故障继电器接指示灯,如何做到变频器有故障时灯亮,无故障和变频器断电时灯灭?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

R1BR1C是常闭触点,变频器未上电时是闭合的,上电后检测到变频器无故障时断开,有故障时吸合。把变频器上端接触器的常开辅助触点接到R1BR1C组成的回路中,当变频器上端接触器没有吸合时,指示灯不会亮。