ATV630、ATV930变频器PID唤醒模式设置为“反馈”、“错误”和“压力”时,变频器分别在什么情况下被唤醒?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器PID唤醒模式设置为“反馈”、“错误”和“压力”时,变频器分别在什么情况下被唤醒?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630变频器的PID唤醒模式有:反馈、错误和压力;ATV930变频器的PID唤醒模式只有:反馈和错误。
1、当唤醒模式设置为[反馈] (FbK)时,如果出现以下情况,将唤醒系统并返回 PID 控制模式:
[PID 反向] (PIC)设置为否 (nO),当 PID 反馈低于配置的[唤醒反馈水平] (WUPF)时。
[PID 反向] (PIC)设置为是(yES),当 PID 反馈高于配置的[唤醒反馈水平] (WUPF)时。
2、当唤醒模式设置为[错误] (Err)时,如果出现以下情况,将唤醒系统并返回 PID 控制模式:
[PID 反向](PIC)设置为否(nO),当 PID 反馈低于([PID 给定值] (RPC) - [唤醒误差水平] (WUPE))时。
[PID 反向](PIC)设置为是(yES),当 PID 反馈高于[PID 给定值] (RPC) + [唤醒误差水平] (WUPE))时。
3、当唤醒模式设置为[压力] (LP)时,当出口压力传感器反馈的压力降至[唤醒压力水平] (WUPL)以下时,将唤醒系统并返回PID 控制模式。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?