我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
变频器以太网通讯的I/O扫描(IO scanner)和通讯扫描器(communication scanner)有何区别?
问题描述:
变频器以太网通讯的I/O扫描(IO scanner)和通讯扫描器(communication scanner)有何区别?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器; ATV御程系列变频器; ATV340变频器

解决方法:

在施耐德变频器的通讯手册中,可以看到I/O扫描,也可以看到通讯扫描器或隐式交换(implicit exchange)。

1、对于ModbusTCP通讯:在循环数据交换时,推荐使用I/O扫描,单元号unit ID=255。在这种模式下,映射寄存器地址只能在Somove里配置。ATV340、ATV630、ATV930变频器与ATV61、ATV71变频器仅在扫描器映射寄存器的数量上有区别:ATV340、ATV630、ATV930变频器有32个输入和32个输出;ATV61、ATV71变频器只有10个输入和10个输出。

当然ModbusTCP通讯,也可以添加通讯扫描器,将Modbus串行通讯的从站地址作为单元号unit ID。映射寄存器地址可以在面板上配置,也可以在SoMove中配置:ATV340、ATV630、ATV930变频器有8个输入和8个输出;ATV61、ATV71变频器也是8个输入和8个输出。

2、对于EtherNet/IP通讯:周期交换的数据属于隐式交换。ATV61、ATV71系列变频器和ATV340、ATV630、ATV930变频器在组合配置(assembly configuration)上是有区别的。

对于ATV61、ATV71变频器有8个输入和8个输出,与通讯扫描器的配置相同,映射寄存器地址可以在面板上配置。

对于ATV340、ATV630、ATV930变频器有32个输入和32个输出,映射寄存器地址只能通过Somove配置。