我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930、ATV340变频器是否支持CANopen通讯的同步对象(SYNC object)?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0、ATV340变频器是否支持CANopen通讯的同步对象(SYNC object)?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930和ATV340变频器的CANopen通讯卡都支持同步对象。

同步对象(SYNC)是由CANopen主站循环发送的,它的帧里并不包含数据,有唯一的COB ID标识符。

同步对象的目的实际上是激活CANopen从站的同步通信模式。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。