施耐德变频器的自动直流注入和直流注入停车有什么区别?
问题描述:
自动直流注入和直流注入停车在施耐德变频器中有什么区别?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
1.自动直流注入
自动直流注入可以配置为连续的或在停车的末端在定子绕组中注入直流电流使电机停的更稳。其动作时序如下图:
2.直流注入停车
直流注入停车是一种停车模式,可以在停车配置中将其设置为直流注入停车,也可以通过逻辑输入端子控制直流注入停车,该方式优先于启动命令。如果启动信号为3线控制或2线控制边沿触发模式,在执行直流注入停车后,需要重新发送启动命令启动变频器。其动作时序如下图:
是否有帮助?