我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何修改从ATV630、ATV930和ATV340变频器的网页服务器中导出的配置文件?
问题描述:
如何修改从ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0和ATV340变频器的网页服务器中导出的配置文件?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

在ATV630、ATV930和ATV340变频器上,从网页服务器导出的配置文件,可以通过Somove主页上的导入导出功能导入到Somove,然后可以在Somove中离线编辑。以ATV630为例的演示流程如下:

稍等片刻,会出现如下界面:

点击OK后就出现了Somove参数配置界面,如下图:

ATV340系列变频器还可以在Somove中创建离线文件,在设备菜单中的导入导出进行操作,如下图:

以上操作基于Somove V2.6.5,ATV630的DTM版本为2.4.3,ATV340的DTM版本为1.6.3。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。