我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340和ATV930系列变频器的编码器反馈丢失SPF故障如何诊断?

问题描述:
ATV340和ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0系列变频器的编码器反馈丢失SPF故障如何诊断?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

1.通过面板诊断,变频器在报SPF故障时,在诊断数据菜单中就会出现一个编码器反馈错误的参数,如下图:

其数值的含义如下:

2.也可以通过通讯读取该参数,其代码是ENCE,逻辑地址是5699,CANopen索引地址是16#201A/64,如下图:

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。