我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器状态字ETA(地址3201)的BIT2位在加速ACC和减速DEC时是否是1?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器状态字ETA(地址3201)的BIT2位在加速ACC和减速DEC时是否是1?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器状态字ETA(地址3201)的BIT2位在加速ACC和减速DEC时状态是1

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。