ATV630、ATV930变频器图形终端显示器VW3A1111上端与中间位置显示的数据是什么?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器图形终端显示器VW3A1111上端与中间位置显示的数据是什么?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV930、ATV630系列变频器出厂设置时,图形终端显示器VW3A1111液晶屏上端显示斜坡前频率与电机输出电流,见下图中红色框图1; 液晶屏中间显示斜坡前频率,见下图红色框图2:
修改红色框图1显示的数据,在变频器菜单8[我的偏好]-8.4[客户自定义]-[参数栏选择],在需要显示的内容后按OK键打√;
修改红色框图2显示的数据,在变频器菜单8[我的偏好]-8.4[客户自定义]-[显示屏类型]-[参数], 在需要显示的内容后按OK键打√。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?