我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器如何通过SoMove软件设置系统单位?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何通过SoMove软件设置系统单位?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器与SoMove软件联机后,点击SoMove软件上的设备Device)见图一,下拉菜单中的自定义单位(Customize Units,点开页面如下图二,可以设置相应的压力,流速,温度,货币和流体密度,相应的单位设置好后点击确定即可。

图一

图二

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。