ATV630、ATV930使用本地与远程(Modbus)切换,从本地切换到通讯时,会报通讯中断故障是什么原因?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0使用本地与远程(Modbus)切换,从本地切换到通讯时,会报通讯中断故障是什么原因?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930使用本地与远程(Modbus)切换,从本地切换到通讯时,会报通讯中断故障,出现此情况的原因的是:切换到通讯控制时,给定寄存器里的值为空。
可以通过两个方法来解决此问题:可以在切换前通过通讯先给频率,或者将命令和给定菜单里的“复制通道1到2”参数设置为频率给定值或命令+给定频率。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?