我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在ATV600和ATV900系列变频器上,能否用R继电器输出状态判断变频器处于远程或本地模式?
问题描述:
在ATV600和ATV900系列变频器上,用R继电器输出状态判断变频器处于远程或本地模式

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV600ATV900变频器有“local/remote”的按钮,可以将R继电器分配设置为[HMI命令]。当变频器处于本地模式时,R继电器激活。

注意,对于ATV600系列的变频器需V1.6及以上的版本才可以,对于ATV900系列的变频器需V1.3及以上的版本才可以。