我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器的继电器设置为正转(MFRD)或反转(MRRS)功能时,继电器动作的频率阈值是多少?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的继电器设置为正转(MFRD)或反转(MRRS)功能时,继电器动作的频率阈值是多少?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器的继电器设置为正转(MFRD)或反转(MRRS)功能时,继电器动作的频率阈值是0.2Hz,当变频器输出频率大于等于0.2Hz,配置为正转功能的继电器动作,当变频器输出频率小于等于-0.2Hz,配置为反转功能的继电器动作。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。