我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德变频器的传感器定位功能是否可以同时使用端子和通讯来激活?
问题描述:
施耐德变频器的传感器定位功能的参数是否可以同时使用端子和通讯?

所属产品线:
ATV320变频器; ATV340变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

可以的,但必须是在IO模式。

例如:ATV320变频器使用Modbus通讯控制,给定1通道Fr1设置为Mdb,组合模式CHCF设置为IO,命令通道切换CCS默认为Cd1,命令通道1 Cd1设置为Mdb,给定2切换rFC设置为Fr1。

此时,正转停车限位SAF设置为LI3,通过DI3来激活正转停车限位。而反转停车限位SAR设置为C115,通过控制字的bit15位来激活反转停止限位。

如果不是在IO模式,在SAF或SAR参数里是看不到C115这样的控制字的位的。