ATV930变频器使用正弦滤波器,设置惯性系数SPGU为0,输出功率OPR显示异常为什么?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器使用正弦滤波器,设置惯性系数SPGU为0,输出功率OPR显示异常为什么?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
当SPGU=0时,固件内部逻辑设置为电机轴无机械负载。驱动器认为电机在负载上不输出任何功率,这就是为什么实际有负载但是变频器显示OPR=0。
如果SPGU由于某种原因必须为0,您可以将EPRW读取为输出功率,因为这是驱动器的有源电力输出功率。
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?