我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMove示波器中binary and和binary or的触发机制是怎样的?
问题描述:
SoMove示波器中binary and和binary or的触发机制是怎样的?

所属产品线:
SoMove

解决方法:

Mask中为1的位才进行比较。

Value中的值被用来比较。

如帮助中的说明:

以binary or为例:

Mask=0000 0000 0000 1111,那么只比较低4位的值。

如果IL1R实际的值为1011,和value的值1010比较后的结果为TRUE TRUE TURE FALSE,再把比较的结果进行逻辑或运算,得到TRUE(TRUE or TRUE or TRUE or FALSE=TRUE).

小结:

binary and中,比较的位全是TRUE结果才是TRUE,只要有一位是FALSE结果就是FALSE.

Binary or中,比较的位全是FALSE结果才是FALSE,只要有一位是TRUE结果就是TRUE。