ATV630、ATV930变频器的STOA、STOB接线端上是否需要使用屏蔽线?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的STOA、STOB接线端上是否需要使用屏蔽线?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
为了满足SIL 3级要求,必须在STOA/STOB接线端上使用屏蔽电缆。
如果使用非屏蔽电缆,非屏蔽电缆上的绝缘损坏后,会有外部电源与连接到STOA和/或STOB端子的导线接触的可能性,这可能会干扰安全电路的正常工作。
因此,为了满足SIL 3级要求,屏蔽电缆的屏蔽层两端必须接地。如果这根电线的绝缘损坏,任何外部电源会首先与屏蔽层接触,然后在与导体接触之前被分流到地面,就不会干扰到安全电路的正常工作。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?