我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器通过Modbus通讯协议读取电机电流值的地址和单位分别是什么?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器通过Modbus通讯协议读取电机电流值的地址和单位分别是什么?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930系列变频器读取电机电流的Modbus 地址为3204, 15KW及以下读取的单位为0.01A,大于15KW小于等于160KW读取的单位为0.1A160KW以上读取的单位为1A

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。