我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器运行很长时间,为什么查看显示菜单里节省的电量ESAU参数始终为0?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器运行很长时间,为什么查看显示菜单里节省的电量ESAU参数始终为0?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

此功能需要设置[显示] [电量参数] [节能][给定功率PrEF]参数,该参数可以设置为电机额定功率。此参数设置后才能计算节省的电量。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。