我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器可以通过通讯直接控制继电器R1、R2、R3的动作吗?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器可以通过通讯直接控制继电器R1、R2、R3的动作吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

如果继电器R1/R2/R3本身没有被配置为任何功能,可以通过通讯直接控制 ATV630、ATV930继电器R1/R2/R3的动作。

可以借助寄存器OL1R 5212(10进制),如下:例如bit0置1,R1动作。

如果R1/R2/R3本身被配置了功能,相应的继电器就按照对应功能的逻辑去动作,就不能通过通讯置位控制相应的继电器动作。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。