ATV630、ATV930变频器使用预置速度功能,如何实现仅激活DI1端子,变频器以50Hz频率运行?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器使用预置速度功能,如何实现仅激活DI1端子,变频器以50Hz频率运行?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930系列变频器用两线制控制,当DI1接通时启动,频率为50HZ,DI1与DI3接通时是30HZ,DI3断开,DI1与DI4接通时是20HZ,DI1、DI3、DI4同时接通时是10HZ,频率由高到低变化,实现方法:
(1) 把变频器端子AI1与10V短接;
(2)在[简单起动]找 [最大频率]改成50;
(3)检查 [完整设置] [命令和给定] [参考频率通道1]默认是否是AI1;
(4)在[完整设置] [2 个预设频率]设DI3、[4 个预设频率]设DI4、[预设速度 2]设30、[预设速度 3]设20、[预设速度 4]设10;
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?