如何读取VW3A1111面板的版本?
问题描述:
读取VW3A1111面板的版本所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列变频器解决方法:
VW3A1111可以通过如下方法读取其固件版本:
1、 VW3A1111装在变频器上,变频器上电,可直接从面板中获取信息,如下图所示:V1.2IE39即为VW3A1111的版本。

2、将VW3A1111通过USB电缆连接到电脑,通过读取面板中文件名为id.bin文件的内容,该文件在kpconf文件夹中,见下图:

是否有帮助?


VW3A1111可以通过如下方法读取其固件版本:
1、 VW3A1111装在变频器上,变频器上电,可直接从面板中获取信息,如下图所示:V1.2IE39即为VW3A1111的版本。

2、将VW3A1111通过USB电缆连接到电脑,通过读取面板中文件名为id.bin文件的内容,该文件在kpconf文件夹中,见下图:

是否有帮助?