我们今天能为您提供什么帮助?

控制液位继电器RM22L*和RM35L*有什么区别?

问题描述:
RM22LA和RM22LG有什么区别

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RM22LA RM22LG有以下区别:

(1)测量范围不一样。RM22LG的测量范围是5 K…100 KΩ,RM22LA的测量范围为250...1 MΩ;

(2)触点数量不一样。RM22LG只有1CO触点,RM22LA2CO触点;

(3)RM22LG触点输出无延时,RM22LA触点输出可以设置0.1-30s延时。

液位继电器还有RM35LM33MW和RM35LV14MW这两种:

(4)RM35LM33MW的测量范围是0.25K...1MΩ,输出延时时间为0.1...10s,有2CO触点;

(5)RM35LV14MW是通过离散传感器器检测,它的检测是靠超声波传感器检测液面,将信号传回至液位继电器。输出延时时间为0.1...5s,有1CO触点。