我们今天能为您提供什么帮助?

SSP系列固态继电器安装散热器时需要涂散热硅脂吗?

问题描述:
SSP系列固态继电器安装散热器时是否需要涂散热硅脂?

所属产品线:
Harmony 固态继电器

解决方法:

SSP系列带T或S后缀的固态继电器自带散热垫,散热垫是在固态继电器底座上一层黑色或暗灰色的物质。这层散热垫可以弥补固态继电器与散热器之间的间隙,增加导热效率。安装散热器时,不需要再涂散热硅脂。

如果客户不想使用自带的散热垫,在涂硅脂之前,需要将原有的散热垫揭掉,并确保底面清洁。

如果是SSP系列不带散热垫的型号,可以自行添加散热垫或散热硅脂(推荐厚度0.15-0.20mm)。